¿CÓMO MEJORAR LA PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO EN OBRA?

Formación de Hilti sobre seguridad y salud en obras.

Formación en S&S sobre el polvo

El polvo se genera en muchos de los procesos que se llevan a cabo en la industria de la construcción como cortar, desbastar, hacer rozas o romper. Esto puede dar lugar a un entorno de trabajo incómodo, así como provocar problemas graves de salud.

¿POR QUÉ REALIZAR LA FORMACIÓN?

La formación de Hilti sobre polvo se centra en los riesgos potenciales a largo y corto plazo presentes en obra y enseña qué medidas puedes tomar para prevenirlos.

El polvo es peligroso y puede ser tan pequeño que es imperceptible a simple vista. Descubre cómo protegerte contra este riesgo invisible y cómo reducir la generación de polvo desde su origen.

Como empleado, es importante entender cómo protegerte en obra.

Como empresario, es importante entender tus obligaciones para evaluar y reducir los riesgos en obra, así como formar a tus empleados sobre cómo evitarlos.

Esta formación es un curso práctico que se adapta a tus necesidades.

En Hilti, llevamos décadas trabajando en obra con nuestros clientes, en todo el mundo, y todos los días.

Entendemos los peligros, desafíos y soluciones en obra para la seguridad y salud. Nuestros formadores son especialistas certificados con años de experiencia.
 

 

¿QUÉ PUEDO LLEVARME DE LA FORMACIÓN?

Hilti formacion
  • Incrementar la competencia y la productividad.
  • Desarrolla estrategias para reducir los riesgos físicos en obra.
  • Refuerza el compromiso con los empleados a través de la seguridad

LO QUE INCLUYE LA FORMACIÓN

Descubre más sobre los riesgos del polvo en obra:

  • Toma conciencia de los riesgos relacionados con el polvo.
  • Responsabilidades del empresario y del empleado.
  • Llevar a cabo medidas preventivas usando el análisis de STOP.
  • Formación profesional, efectiva y práctica.
  • Los participantes recibirán un certificado de su formación.

HECHOS CLAVES DE LA FORMACIÓN

Oferta y estructura de la formación   
1 Target Group
Trabajadores, capataz y expertos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
2 Gremio
Todos
3 Duración
1 hora
4 Número de participantes
Hasta 8 personas
5 Certificados

6 Fechas
Bajo demanda
7 Lugar
En obra, en las instalaciones de tu empresa o en la tienda Hilti solicitada
8 Precio
Consultar

CÓMO INSCRIBIRSE A UNA FORMACIÓN

Contacta con tu equipo local de Hilti para obtener más detalles. Descubre cómo inscribirte a una formación personalizada o únete a un grupo de formación cerca de ti.

e-book polvo

Descarga nuestra guía

Descarga de forma gratuita nuestra guía técnica de prevención contra el polvo y descúbrela.

La ley establece valores límite de exposición al polvo en el lugar de trabajo (conocidos como VLEP), y esto afecta especialmente al sector de la construcción. Descarga nuestra Guía para conocer los cambios de la nueva regulación del polvo de sílice RD 1154/2020.