- Inicio
- Grandes ayudas para pequeñas empresas
Di adiós a las pérdidas de tiempo
Porque para pequeñas empresas como la tuya, el tiempo es oro
Si has desperdiciado horas de trabajo, se te han roto herramientas o has sufrido un servicio de atención al cliente lento, ¿Por qué no dedicas un minuto a aprender cómo trabajar más rápido y con menos retrasos?
Regístrate a continuación y compartiremos 4 consejos adicionales sobre cómo las pequeñas empresas como la tuya pueden cumplir los plazos y ahorrar hasta 6.000 euros* al año.
3 formas de ahorrar tiempo ¡y dinero!
1.- Herramientas rápidas
- Aprovecha al máximo la mano de obra: Si utilizas un láser, un solo trabajador puede realizar un trazado completo con mayor precisión. El otro puede realizar otra tarea.
- Reduce el trabajo: Instalar un sistema de reducción de polvo en tus herramientas de demolición reduce la limpieza al final del día. Y la fijación directa a batería es el doble de rápida que la perforación y el anclaje tradicional.
2.- Servicio ágil y gratuito
- Rápido: ¿No puedes abandonar la obra? Para no hacerte perder el tiempo, recogemos la herramienta, la reparamos y te la devolvemos en unos días.
- Gratis: Reparaciones sin coste en todas las herramientas durante un máximo de dos años, incluyendo recogida y entrega. Consulta las condiciones.
- Detallado: Seguimiento de la reparación de tus herramientas, visibilidad real de cada etapa de la reparación.
3.- Atención personalizada
- Asesoramiento gratuito: ¿Quieres asesoramiento experto para ahorrar tiempo y dinero? Contacta con nosotros.
- Prueba antes de comprar: ¿Quieres programar una demostración de la herramienta en una tienda Contacta con nosotros.
- Resuelve problemas: ¿Necesitas herramientas o consumibles lo antes posible? Contacta con nosotros.
¿Quieres ahorrar hasta 6.000 euros al año?*
Hay al menos cuatro formas sencillas de que los profesionales como tú empiecen a ahorrar tiempo y dinero en la obra. Para informarte, regístrate a continuación y recibe tu artículo gratuito.
*Los resultados citados en el artículo son cálculos basados en el salario medio de un trabajador de la construcción en España y son hipotéticos. No pueden considerarse aplicables a tu situación individual. Los resultados deben utilizarse únicamente con fines informativos para evaluar el ahorro potencial que podrías conseguir y no deben interpretarse como asesoramiento financiero, jurídico o fiscal.