Martillos perforadores

Máximo rendimiento para tareas difíciles


Cincelar

Brocas corona

Demolición
Diseñado para la productividad y la seguridad

Plataforma de baterías Nuron de alto rendimiento
Ayuda a mantener la productividad cuando se combina con el cargador y los cinceles óptimos.

Control activo de par (ATC)
Evita que el cuerpo de la herramienta gire incontrolablemente si la broca se atasca.

Reducción activa de la vibración (AVR)
Aumenta la productividad al hacer el trabajo más cómodo y reducir la fatiga del usuario.

Sistema de eliminación de polvo
Permite un trabajo más eficiente y seguro al reducir hasta un 97% el polvo de sílice al perforar (requiere vacío).

"Para aplicaciones que requieren movilidad y para sitios de trabajo con suministro de energía limitado, elige martillos perforadores a batería Hilti en nuestra plataforma de batería Nuron. Para aplicaciones en serie continuas donde la movilidad no es crítica, los martillos perforadores con cable son tu mejor opción. No importa si es a batería o con cable: siempre experimentarás toda la potencia y el rendimiento de Hilti."



* Basado en pruebas internas con:
Broca TE 60-22 para martillo perforador a batería TE-YX 1x Batería B 22-290 Nuron. Las condiciones del lugar de trabajo, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales en los que se trabaja, pueden afectar significativamente la cantidad máxima de trabajo posible con una carga de batería."
Potencia tu parque de herramientas
Preguntas Frecuentes
Para maximizar el alcance de tus martillos perforadores a batería Hilti, elige un sistema de baterías, cargadores y cinceles optimizados para obtener el máximo rendimiento.

Batería
Para nuestros martillos perforadores más grandes, como el TE-60, elige la batería B 22-290 Nuron, la batería de Ion Litio de 22 V de mayor capacidad de Hilti. Compatible con todas las herramientas a batería de Nuron.

Cargador
El cargador definitivo C 8-22 Nuron es nuestra forma más rápida de recargar sus baterías Nuron, restaurando la energía en tan solo 30 minutos.

Cinceles
Para ayudar a maximizar la cantidad de trabajo realizado, selecciona los cinceles de la línea Ultimate de Hilti. El uso de brocas de la línea Ultimate, por ejemplo, proporciona velocidades de perforación hasta un 30% más rápidas, lo que te ayuda a ampliar el alcance y hacer más taladros.
Hilti ofrece una amplia gama de cinceles de alto rendimiento diseñados para maximizar la eficiencia y la durabilidad de tus aplicaciones.

Brocas para hormigón y mampostería:
SDS Plus (TE-C o TE-CX): Ideales para martillos perforadores más pequeños, estas brocas están diseñadas para perforación de anclajes en hormigón, mampostería y ladrillo.

Cinceles
Para demolición, retirada de revestimientos y rotura de precisión en hormigón / mampostería, utiliza punteros / cinceles planos (TE-C / TE-Y). Los diseños autoafilables (por ejemplo, TE-CX SM) ayudan a reducir el tiempo de inactividad.

Gestión del polvo
Evita la limpieza manual de los taladros. Al combinar nuestras brocas huecas TE‑CD o TE‑YD con un aspirador de obra Hilti, los taladros se limpian mientras perforas. Esto ayuda a que las instalaciones de barras de refuerzo sean más fiables y reduce la exposición al polvo.

Brocas tope
Para la instalación de anclajes socavados HSC, utiliza brocas tope (por ejemplo, TE-C-HSC-B).
Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de limpiarlos para evitar la activación accidental.
Elimina con cuidado la suciedad persistente de la herramienta.
Limpia cuidadosamente las rejillas de ventilación, si las hay, con un cepillo suave y seco.
Utiliza solo un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa. No utilices productos de limpieza que contengan silicona, ya que pueden dañar las piezas de plástico. Utiliza un paño seco y limpio para limpiar los contactos del producto.
Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de guardarlas.
Guarda el producto (y las baterías) en un lugar fresco y seco donde no puedan acceder a ellos niños o personas no autorizadas. Nunca dejes las baterías bajo la luz solar directa, sobre fuentes de calor o detrás de un vidrio.
Evita dejar las baterías montadas en cargadores durante largos períodos de tiempo. Como práctica recomendada, desconecta los cargadores y retira las baterías una vez que se complete la carga, especialmente para el almacenamiento y el transporte.
Antes de cada uso y antes y después de un almacenamiento prolongado, revisa el producto y las baterías en busca de daños.

Materiales y mano de obra
Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamación adicional.

Cobertura sin coste
Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, pero con un coste máximo de reparación (3).

Reparaciones de 3 días
Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. Incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).
(1) Cifra de 2024
(2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste. consultar excepciones.
(3) Garantía de 20 años sin defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no esté de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.