Capture de la vidéo sur les red dot Hilti 2022

Las innovaciones de Hilti, galardonadas con los premios al Top Design Award

Schaan (Liechtenstein), 20 de junio de 2022 – Este año, los jurados de iF y Red Dot premiaron cuatro nuevos productos Hilti por su calidad de diseño y grado de innovación. Nada menos que dos de ellos resultaron ganadores de la categoría "Best of the Best" de Red Dot.

El primer puesto para la última generación del martillo neumático TE 3000-AVR no es casualidad, ya que supone un avance técnico y ergonómico: en comparación con su predecesor, el nivel de rendimiento se ha incrementado un 40 %, el peso se ha reducido en 3 kg y los niveles de vibración se han reducido un 10 %. 

Como resultado, la herramienta totalmente eléctrica alcanza el nivel de rendimiento de los martillos neumáticos de 45 kg, pero es aproximadamente un tercio más ligera y no emite CO2. Las empuñaduras separadas, combinadas con la amortiguación de las vibraciones en la carcasa, garantizan un manejo cómodo y una mayor protección de la salud.

https://www.youtube.com/watch?v=107ly-fXhWY

El segundo ganador de la categoría Red Dot es la herramienta de fijación totalmente automática DX 6. El nuevo sistema de control aporta avances significativos en términos de productividad y funcionamiento intuitivo. El ajuste preciso de la potencia permite un campo de aplicación mucho más amplio utilizando una clase de cartucho, así como fijaciones más uniformes y precisas en hormigón, arenisca, mampostería o acero. El paquete se completa con conexión en red integrada a los datos de la herramienta, instrucciones de uso y servicios. 

También se concedieron los sellos de calidad iF y Red Dot a la sierra de hilo diamantado DSW 1510-CA y a la amoladora angular a batería AG 4S-A22. La sierra de hilo diamantado se utiliza principalmente para realizar ajustes estructurales de gran envergadura. En estas aplicaciones tan exigentes, la seguridad y la facilidad de manejo son primordiales. Hilti satisface esta demanda con una unidad de accionamiento "todo en uno", que incluye el tensado automático del hilo y la dirección de corte, así como un control remoto inalámbrico. La seguridad en el trabajo también fue el objetivo durante el desarrollo de la amoladora angular a batería AG 4S-A22. Estas herramientas deben seguir siendo fáciles de manejar y cómodas, incluso cuando se utilizan en una gran variedad de posiciones durante periodos prolongados. La ergonomía se ha mejorado gracias a la empuñadura estilizada, la ausencia de bordes afilados, y la disposición equilibrada de los componentes mecánicos. El sistema de Control activo de par (ATC) de Hilti evita que el cuerpo de la herramienta gire incontroladamente si el disco se atasca. 

Los jurados de los concursos de diseño de productos de iF y Red Dot evalúan las candidaturas principalmente en función del diseño y la ergonomía, el grado de innovación y la calidad y funcionalidad del producto

Burineur TE 3000-AVR démolit une dalle béton
Fixation de rail au plafond avec le cloueur à poudre DX 6
Scie à câble diamant DSW 1510-CA
Meuleuse sans fil AG 4S-A22 Hilti

Contacta con nosostros