3 hombres trabajan en el polvo de una obra

El polvo en la obra

Descubre cuáles son los riesgos de la exposición al polvo en una obra y cómo protegerte de ellos

El polvo de sílice cristalina se ha añadido a la lista de agentes carcinógenos. A partir del 1 de enero de 2021, siempre que un trabajador esté expuesto al polvo en el transcurso de su actividad profesional, el empresario tendrá que cumplir con las normas adicionales específicas para la prevención de los agentes CMR (cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos).

Es un hecho: en una obra el polvo está por todas partes. Casi todas las aplicaciones generan polvo, ya sea al taladrar, cortar, demoler, esmerilar o transportar.

El polvo es tan omnipresente que a menudo se considera normal y a nadie le importa. Sin embargo, es un verdadero motivo de preocupación. 

¿CON POLVO O SIN POLVO?

Please enter Alternative Text here (optional)

¿Qué es el polvo y cuáles son los riesgos?

polvo en la obra: prevención

¿Qué es el polvo?

¿A qué llamamos polvo?
¿Cómo se forma?

Más información sobre el polvo Foco en la sílice cristalina
Medidas de prevención contra el polvo en obra

¿Por qué tenemos que protegernos?

¿Cuál es el impacto del polvo en tu salud y seguridad?

Es mejor conocer los riesgos para tu salud
Normativa y regulación sobre el polvo en España

¿Cuál es la normativa actual sobre el polvo?

¿Qué dice la ley sobre la exposición al polvo y la protección de los trabajadores?

Todo lo que necesitas saber sobre la normativa contra el polvo

EL POLVO

El polvo consiste en pequeñas partículas sólidas, está muy disperso y circula fácilmente en el aire. Las partículas de polvo pueden ser muy pequeñas y cuando son menores de 10 micrómetros se clasifican como polvo fino o material particulado (PM). El polvo de tamaño superior a 10 micrómetros se clasifica como polvo grueso. Para hacernos una idea: el pelo humano medio tiene unos 60 micrómetros de grosor.

El polvo fino es invisible al ojo humano y solo puede verse si existe una gran cantidad en el aire (nubes de polvo). Debido al pequeño tamaño de sus partículas, puede permanecer en al aire hasta 12 días. A veces, aunque no veamos polvo, podemos olerlo; por ejemplo si una habitación huele «como a hormigón», es un indicador de que hay cemento circulando en el aire.

Las partículas finas de polvo son las más peligrosas porque pueden ser lo suficientemente pequeñas como para entrar en el sistema respiratorio y causar lesiones a largo plazo. La exposición excesiva ante polvo respirable que contenga sílice puede incluso provocar cáncer, silicosis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

¿Cómo aparece el polvo?

El polvo se genera por el tratamiento abrasivo de material, por ejemplo, mediante perforación, cincelado, serrado o trituración. Pero el polvo también puede producirse a través de la circulación cuando es arrastrado por el viento, durante el transporte o en la mezcla de material de grano fino (por ejemplo, al preparar cemento).

Dependiendo del material procesado, se generan diferentes tipos de polvo. Aquí se muestran dos de los tipos más peligrosos de polvo para el sector de la construcción:

  • Polvo con estructura cristalina: generado por el tratamiento abrasivo de material con alto contenido en sílice (por ejemplo arenisca, hormigón, mortero o baldosa). Contiene sílice cristalina respirable (SCR).
  • Polvo con estructura granulada: se produce por el tratamiento abrasivo de la madera y de tablero de fibra de densidad media (MDF por sus siglas en inglés) de procesado similar a la madera.

En la obra, el polvo se encuentra en todas partes

Es un hecho que en todos los lugares de una obra hay polvo. Se genera en prácticamente todo momento durante el proceso de construcción (perforación, serrado, rotura, trituración y transporte). Está tan presente que con frecuencia se considera algo normal de lo que no hay que preocuparse. Pero esta es una conclusión equivocada.

Existe mucho polvo

En algunos trabajos se genera una inmensa cantidad de polvo; por ejemplo, cortar ladrillos o instalar cables eléctricos puede generar unos 17 kg de polvo por hora. O la demolición de un techo de hormigón puede generar unos 6 kg de polvo por hora.

Ahora, añadamos todo el trabajo realizado en su lugar de obra, en un día normal de trabajo. Es inmensa la cantidad de polvo a la que tus empleados están expuestos, ¿verdad? Esta es la razón número uno por la que deberías preocuparte por el polvo.

El polvo de sílice

El polvo puede tener consecuencias peligrosas para la seguridad y la salud

Un número sorprendentemente elevado de personas muere cada día de cáncer de pulmón por sobreexposición al polvo de sílice. Otras sufren enfermedades relacionadas con el polvo hasta el punto de no poder seguir trabajando. Como vemos, el polvo puede tener consecuencias graves para su personal si no se afronta el problema. Muchas organizaciones nacionales e internaciones se han dado cuenta de la urgencia de estos problemas y han lanzado iniciativas y campañas para combatir el polvo en el lugar de trabajo. 

Como empleador, eres responsable de la seguridad y la salud de tus empleados en la obra. Por lo general esto está regulado por la ley, pero considerando las consecuencias para las personas y sus familias, debería ser de tu interés proteger a tus empleados lo mejor que puedas.

¿Cuáles son las consecuencias?

Cuando el cuerpo humano inhala polvo, un mecanismo de defensa natural se activa, por ejemplo, estornudando o tosiendo. Pero estos mecanismos de defensa humana son limitados y no son eficaces con algunos tipos de polvo. Debe tenerse especial cuidado al trabajar con materiales que contengan sílice (la sílice es un material natural y aproximadamente un 27 % de la corteza terrestre está cubierto de él). Esto ocurre con muchos materiales habituales en los lugares de obra como arenisca, hormigón, mortero, baldosa, ladrillo y más. 

Al procesar estos materiales se genera polvo fino que contiene sílice cristalina respirable (SCR). La sobreexposición a esta SCR puede ser muy peligrosa porque entra profundamente en nuestros pulmones y se deposita en los alvéolos. Con el paso del tiempo, se produce tejido cicatricial y se reduce la capacidad de inspirar oxígeno. Esta enfermedad incurable se denomina silicosis.

¿Cómo el inhalar polvo de sílice puede causar daños permanente a los pulmones?

Pero el polvo no solo afecta a los pulmones, sino que también puede provocar otros problemas como irritación ocular y cutánea o reacciones alérgicas. La mayoría de estas enfermedades tardarán más tiempo en desarrollarse, pero si existe una alta exposición, también pueden desarrollarse bastante rápido y causar problemas graves como:

  • Reducción de la capacidad de trabajar
  • Reducción de la calidad de vida
  • Daño permanente a la salud

Proteger a tu personal del polvo influirá significativamente en la salud y calidad de vida de tus empleados.

¿Por qué debes protegerte o proteger a tus empleados del polvo?

Es importante protegerse del polvo para trabajar de forma segura y no poner en peligro la salud.

El polvo afecta a los pulmones y también provoca otros problemas, como irritación de los ojos y la piel y reacciones alérgicas. La mayoría de estas afecciones tardan mucho tiempo en desarrollarse; sin embargo, pueden aparecer con bastante rapidez si hay mucha exposición a un tipo de polvo peligroso, lo que genera graves problemas.

 

¿SÁBES CUÁNTO POLVO SE GENERA EN UNA HORA DE TRABAJO?

Protección contra el polvo
Protección contra el polvo
Protección contra el polvo
Protección contra el polvo

El límite de exposición al polvo equivale a una pizca de sal

Regulación del polvo

La reglamentación en España establece el límite de exposición profesional (VLEP) para la sílice cristalina en 0,1 mg/m3. 

A partir del 1 de enero del 2022 el VLEP será de 0.05 mg/m3.

¿Cómo protegerse del polvo en la obra?

polvo de sílice

¿Cómo reducir el polvo?

¿Cómo puede protegerse de los peligros de la exposición al polvo?

Aplicar el principio STOP
Demolidores con sistema de recogida de polvo

Soluciones para el control del polvo

Descubre nuestras soluciones para limitar el polvo en tus obras

Accesorios de recuperación de polvo Sistemas de equipamiento con una baja emisión de polvo Aspiradores de obra
máquina ranuradora conectada a una aspiradora

Formación salud y seguridad - Protección del polvo

Con nuestra formación en salud y seguridad, descubre cómo limitar tu exposición al polvo en la obra

Más información sobre esta formación
Guía prevención contra el polvo -Riesgos polvo en obra

Descarga nuestra guía

Descarga de forma gratuita nuestra guía técnica de prevención contra el polvo y descúbrela.

La ley establece valores límite de exposición al polvo en el lugar de trabajo (conocidos como VLEP), y esto afecta especialmente al sector de la construcción. Descarga nuestra Guía para conocer los cambios de la nueva regulación del polvo de sílice RD 1154/2020.