- Inicio
- Libro blanco Aumentación humana

Cuando nos fusionamos con las máquinas
Cómo puede influir la aumentación humana en el sector de la construcción
En las películas de ciencia ficción se mezclan los términos aumentación humana y ciborgs. Pero la realidad es que la tecnología nos ayuda a trabajar de forma más segura y productiva.
¿Quieres conocer toda la historia?
Descarga el libro blanco completo a continuación.
¿Qué es la aumentación humana?
Definición: Tecnologías que mejoran la capacidad del usuario.
En la construcción, la tecnología busca complementar a los trabajadores, no sustituirlos. De hecho, puede ayudar a que las obras sean más seguras, a solucionar la escasez de mano de obra cualificada y a mejorar la productividad.
¿Necesitamos la aumentación humana en la construcción?
Lesiones musculoesqueléticas notificadas
como resultado de su trabajo en 2018–19.
de estas lesiones musculoesqueléticas
relacionadas con las extremidades superiores y el cuello.
se perdieron días de trabajo
debido a lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo en 2019-2020.
de todas las personas
consideraría mejorar su cuerpo.
Con la previsión de que el mercado mundial de la aumentación humana alcance los 22.400 millones de dólares en 2027, múltiples industrias ya están desarrollando dispositivos de aumentación humana para sus aplicaciones.
En la industria de la construcción, la aumentación humana está teniendo un impulso y, en consecuencia, la industria de la construcción está logrando que el trabajo sea cada vez más seguro.

Cómo abordar la fatiga y la productividad
Cómo los exoesqueletos pueden mejorar a los trabajadores reduciendo el estrés
Los exoesqueletos son sistemas portátiles que siguen el movimiento del cuerpo para proporcionar asistencia a través de torsiones de ayuda y soporte estructural. Prácticamente no es necesario modificar el lugar de trabajo.
¿Cómo pueden ayudarte los exoesqueletos?

Los exoesqueletos ayudan a disminuir la carga de los músculos y las articulaciones y a reducir el dolor de los trabajadores.

Los exoesqueletos ayudan a mejorar la comodidad del trabajador, permitiendo que los usuarios se sientan menos fatigados.

Los exoesqueletos ayudan a las empresas a retener a los trabajadores durante más tiempo al mejorar su salud general.

Los exoesqueletos impulsan las operaciones al mejorar el bienestar y la productividad de los empleados.
Adoptar la aumentación humana
La tecnología puede mejorar la vida —y el trabajo— de las personas en todas partes
Las empresas de construcción tienen la oportunidad de abordar los problemas causados por las lesiones musculoesqueléticas, incluidos los problemas de salud que afectan al bienestar de los empleados y los problemas de productividad. Ha llegado el momento de actuar contra las lesiones musculoesqueléticas y apoyar a los trabajadores.

Ponte en contacto con nosotros
¿Tienes preguntas o comentarios?
¿Tienes curiosidad por el futuro de la construcción? ¿Quieres hablar sobre los robots y la digitalización de la obra? ¿Quieres optimizar tu negocio?
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.