SI‑AT‑A22
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Leer el manual de instrucciones antes del uso |
![]() |
Indicaciones de uso y demás información de interés |
![]() |
Manejo con materiales reutilizables |
![]() |
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos del producto
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Corriente continua |
Información del producto
Los productos
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoModelo SI‑AT‑A22 Generación 01 N.º de serie
Seguridad
Indicaciones de seguridad
- Observe siempre las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones de la atornilladora de impacto.
Descripción
Módulo de apriete inteligente

- Teclas de control
- Pantalla LCD
- Luces de control
- Escáner de código de barras
- Tecla de desbloqueo
- Conector hembra USB
- Tapa del conector hembra USB (en la figura se muestra levantada)
Teclas de control

- Tecla OK
- Tecla de dirección izquierda
- Tecla de dirección derecha
- Tecla de bloqueo
- Tecla de escaneo
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es un módulo electrónico que se puede utilizar en las atornilladoras de impacto Hilti con la denominación de modelo SI… …AT‑A22 («…» = cualquier carácter) para apretar de forma controlada elementos de fijación y, de este modo, garantizar la calidad de las uniones. Los trabajos se registran en el módulo y pueden leerse con el software para PC AT Documentation Software con fines de documentación.
En este módulo no puede ajustarse el par de giro.Para este producto utilice únicamente las baterías de Ion-Litio de Hilti de la serie B 22.
Para estas baterías, utilice exclusivamente los cargadores suministrados por Hilti . Encontrará más información en la Hilti Store o en www.hilti.group
Para apretar las fijaciones de Hlti utilice solo los útiles de inserción para atornilladoras de impacto que se describen en el manual de instrucciones del producto en cuestión.
Posibles usos indebidos
Este producto no es apto para fijaciones Hilti de centrales nucleares.Luces de control
Los diferentes estados de las luces de control situadas a ambos lados del módulo señalizan los mensajes o estados siguientes:Estado |
Significado |
---|---|
Las luces de control se iluminan en verde. |
|
Las luces de control parpadean en rojo. |
|
Las luces de control parpadean en amarillo. |
Se ha detectado que la unión atornillada ya se había apretado y después se volvió a aflojar. Por lo tanto, la unión atornillada se ha apretado con parámetros especiales definidos para el reapriete, el proceso de apriete finalizó correctamente. |
Zumbador
El zumbador integrado en el módulo de apriete inteligente emite los siguientes tonos de control a modo de información acústica:- Tono largo: Tono de confirmación (OK/proceso finalizado correctamente)
- 2 tonos breves, los LED parpadean en amarillo: tono de aviso 1 (OK o no OK / fijación repetida)
- 4 tonos breves, los LED parpadean en rojo: tono de aviso 2 (no OK / proceso cancelado)
Puerto USB
El módulo de apriete inteligente puede conectarse a un ordenador a través del conector hembra USB. Con el AT Documentation Software están disponibles las siguientes funciones, entre otras:- Añadir juegos de datos para nuevos elementos de fijación
- Modificar/actualizar juegos de datos existentes
- Desactivar/activar la función de documentación
- Cargar el protocolo de la función de documentación
- Ajustar el reloj en el módulo de apriete
Suministro
Módulo de apriete inteligente, manual de instrucciones, guía rápida, cable USB.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store o en Internet, en: www.hilti.group
Datos técnicos
Peso |
0,57 lb (0,26 kg) |
Escáner de código de barras |
Escáner de cámara (Imager) |
Manejo
Colocación del módulo de apriete inteligente

- Introduzca el módulo de apriete en la atornilladora de impacto por detrás hasta que encaje de forma audible en el tope.
Colocación de la batería

- Introduzca la batería en el módulo de apriete por detrás hasta que encaje de forma audible en el tope.
Conexión y desconexión
Conexión del módulo de apriete
Condiciones : El módulo de apriete está apagado, la pantalla no muestra nada.- Ajuste el conmutador de giro a la derecha/izquierda de la atornilladora de impacto en giro a la derecha.
- Pulse brevemente el conmutador de control de la atornilladora de impacto.
- La iluminación de la pantalla se conecta, la pantalla muestra brevemente la pantalla de inicio
.
- Para el control del funcionamiento, las luces de control se iluminan brevemente en rojo, amarillo y, finalmente, verde. Suena un tono de control.
- La pantalla muestra el último modo de funcionamiento seleccionado con un marco de selección.
- Si se muestra una avería en la pantalla:
- Consulte en el capítulo «Ayuda en caso de averías» qué indica la imagen de la pantalla, cuál puede ser la causa del mensaje y qué medidas puede tomar para reparar la avería.
- Consulte en el capítulo «Ayuda en caso de averías» qué indica la imagen de la pantalla, cuál puede ser la causa del mensaje y qué medidas puede tomar para reparar la avería.
- La iluminación de la pantalla se conecta, la pantalla muestra brevemente la pantalla de inicio
- Pulse la tecla de bloqueo.
- El módulo de apriete está bloqueado, la atornilladora de impacto está lista para funcionar.
- El módulo de apriete está bloqueado, la atornilladora de impacto está lista para funcionar.
Desconexión del módulo de apriete
El módulo de apriete inteligente se apaga automáticamente:- si la atornilladora de impacto se apaga automáticamente después de estar sin utilizar durante un período prolongado,
- si se retira la batería,
- si se interrumpe la conexión USB del módulo de apriete con el ordenador al extraer un conector USB.
Manejo básico
Desbloquear el móduloEl módulo de apriete inteligente debe desbloquearse para poder realizar ajustes en él.- Si desea desbloquear el módulo de apriete inteligente, pulse la tecla de bloqueo
y manténgala pulsada como mínimo 1 segundo.
- En la pantalla aparece un marco de selección alrededor del último tipo de elemento de fijación o el último modo de funcionamiento mostrados.
- El módulo de apriete está desbloqueado y en modo de ajuste. La atornilladora de impacto está desactivada.


Seleccionar opción/modificar parámetroEn el módulo de apriete desbloqueado, las opciones y parámetros pueden modificarse según se describe a continuación.
- Posicione el marco de selección de la pantalla sobre el elemento que desee modificar (opción/parámetro).
- Pulse la tecla OK.
- El elemento se representa con el fondo negro.
- Realice el ajuste deseado con las teclas de dirección.
- Pulse la tecla OK para aceptar el ajuste mostrado.
- El elemento vuelve a mostrarse con el marco de selección.
- Pulse la tecla de bloqueo
.
- El marco de selección de la pantalla desaparece. Los parámetros de tratamiento ajustados están guardados y no pueden modificarse de modo accidental.
- Se bloquea el módulo de apriete inteligente, y vuelve a activarse la atornilladora de impacto.
Configuración básica
Abrir el menú de configuración básica
- Si el módulo de apriete está bloqueado, desbloquéelo pulsando la tecla de bloqueo y manteniéndola pulsada como mínimo 1 segundo.
- Pulse la tecla OK y manténgala pulsada como mínimo 1 segundo.
- Se muestra el menú de configuración básica.
- Se muestra el menú de configuración básica.
Seleccionar la función en el menú de configuración básica
- Desplace el marco de selección con las teclas de dirección sobre el símbolo de la función deseada.
Funciones en el menú de configuración básicaSímbolo Función Mostrar la fecha y la hora del reloj en el módulo de apriete
Mostrar el tiempo/período de uso restante de la atornilladora de impacto hasta el próximo mantenimiento Mostrar la ocupación de la memoria del módulo de apriete
Mostrar las versiones de software del módulo de apriete Salir del menú de configuración básica - Pulse la tecla OK.
Indicadores de la pantalla Estado de mantenimiento/período de uso restante
Después de activar el símbolo
Indicadores de la pantalla sobre el estado de mantenimiento de la atornilladora de impacto
Indicador |
Significado |
---|---|
![]() |
Atornilladora de impacto en estado correcto, no requerirá mantenimiento en un futuro próximo. |
![]() |
Mantenimiento de la atornilladora de impacto necesario próximamente. Los segmentos del rectángulo situado a la derecha de la pantalla muestran la cantidad restante del período de uso. |
![]() |
Mantenimiento de la atornilladora de impacto necesario inmediatamente. Este mensaje de advertencia aparece automáticamente una vez transcurrido el periodo de uso de la cantidad restante. Los modos de funcionamiento «Servicio inteligente» y «Atornillar» ya no se pueden seleccionar. |
Salir del menú de configuración básica
- Desplace el marco de selección sobre el símbolo
.
- Pulse la tecla OK.
- En la pantalla se muestra el último modo de funcionamiento seleccionado.
- En la pantalla se muestra el último modo de funcionamiento seleccionado.
Modos de funcionamiento
Servicio inteligente
En este modo de funcionamiento, el módulo de apriete inteligente regula y monitoriza el apriete del tipo de atornillado seleccionado. Para ello se utilizan los parámetros de apriete de la última actualización de software realizada. Ya que las denominaciones de los productos y los parámetros de tratamiento pueden cambiar, es importante tener siempre la última versión del software instalada en el módulo de apriete.- Si está seleccionado el servicio inteligente, se ilumina en la atornilladora de impacto el indicador de par de giro «AT».
- En este momento, el conmutador de posiciones no funciona. No obstante, mediante el conmutador de control es posible conectar y desconectar la atornilladora de impacto.
A este respecto, consulte el manual de instrucciones de su atornilladora de impacto.

- Tipo de atornillado (denominación abreviada del elemento de fijación)
- Material/calidad del material
- Diámetro (opcional)
Tipo de atornilladoEn el módulo de par de giro vienen guardados de fábrica parámetros de tratamiento para los diferentes tipos de atornillado.
El elemento de fijación mostrado debe corresponderse con el elemento de fijación utilizado.
Encontrará más información en la guía rápida del SI-AT-A22 y en el manual de instrucciones de cada producto.
Modo de funcionamiento «Atornillar»
En este modo de funcionamiento hay un total de 30 posiciones disponibles. La posición que ha de seleccionarse para un tipo determinado de elemento de fijación depende del diámetro del mismo y del par de giro especificado. La posición debe determinarse de forma gradual a partir de estos datos.En el modo de funcionamiento «Atornillar», los indicadores de pantalla son los siguientes:

Calcular la posición necesaria para el modo de funcionamiento «Atornillar»
¡ATENCIÓN! Antes de comenzar una tarea de atornillado, asegúrese de que las superficies de contacto de los componentes que van a unirse se encuentren en contacto en toda su extensión y de que las tuercas estén enroscadas hasta el tope.
- Apriete el elemento de fijación utilizando una posición baja.
- Comience el proceso gradual con la posición más baja posible para evitar dañar el elemento de fijación por un apriete excesivo.
- Comience el proceso gradual con la posición más baja posible para evitar dañar el elemento de fijación por un apriete excesivo.
- Compruebe el par de giro alcanzado del elemento de fijación con ayuda de una llave dinamométrica calibrada.
Resultado 1 / 3No se ha alcanzado el par de giro especificado del elemento de fijación que se debe apretar.
- Suelte el elemento de fijación y ajuste el módulo de apriete en una posición superior.
- Apriete el elemento de fijación con la nueva posición y vuelva a realizar el paso de comprobación descrito.
- Suelte el elemento de fijación y ajuste el módulo de apriete en una posición inferior.
- Apriete el elemento de fijación con la nueva posición y vuelva a realizar el paso de comprobación descrito.
Se ha calculado la posición correcta para el elemento de fijación. - Suelte el elemento de fijación y ajuste el módulo de apriete en una posición superior.
Modo de funcionamiento «Servicio no regulado»
En este modo de funcionamiento, el módulo de apriete inteligente está desactivado. La atornilladora de impacto funciona como si no hubiese módulo de apriete inteligente. De este modo, no hay que retirar el módulo de apriete inteligente para trabajar brevemente sin este.La pantalla muestra el servicio no regulado según se describe a continuación:

Ajustar el modo de funcionamiento
El modo de funcionamiento puede ajustarse de dos formas distintas al tipo de elemento de fijación deseado:- Escaneado del código de barras o QR correspondiente que figura en el embalaje del producto Hilti que desea fijar.
- Ajuste manual mediante las teclas de control del módulo de apriete
Ajuste manualSi no hay un código de barras o QR disponible para el producto a atornillar, el modo de funcionamiento puede ajustarse con las teclas de control del módulo de apriete.
Ajustar el modo de funcionamiento con las teclas de control
- Desbloquee el módulo de apriete.
- Si fuera necesario, desplace el marco de selección con las teclas de dirección a otra opción que desee modificar.
- Pulse la tecla OK.
- La opción seleccionada aparece con el fondo negro.
- La opción seleccionada aparece con el fondo negro.
- Seleccione el ajuste deseado con las teclas de dirección.
- Pulse la tecla OK.
- El ajuste seleccionado vuelve a mostrarse con el marco de selección.
- El ajuste seleccionado vuelve a mostrarse con el marco de selección.
- Si fuera necesario, repita los 3 últimos pasos para realizar otros ajustes.
- Bloquee el módulo de apriete.
Ajustar el modo de funcionamiento escaneando el código de barras o QR
- Desbloquee el módulo de apriete.
- Pulse la tecla de escaneo.
- El escáner se activa y la operatividad de lectura se indica en la pantalla con el símbolo
.
- El escáner se activa y la operatividad de lectura se indica en la pantalla con el símbolo

- A continuación, mantenga el módulo a una distancia de unos 15 centímetros (6″) en dirección del código de barras o QR, de modo que el código se encuentre dentro del marco proyectado por el escáner.
- Las luces de control se iluminan en verde.
- Suena el tono de confirmación.
- En la pantalla se muestra el modo de tratamiento para el producto a atornillar.
- Las luces de control parpadean en rojo.
- Suena el tono de advertencia.
- En la pantalla se muestra
(no se ha podido leer el código o no se conoce).
- Pulse la tecla de escaneo y escanee el código de nuevo.
- Pulse la tecla de escaneo y escanee el código de nuevo.
- Las luces de control se iluminan en verde.
Apriete del producto en servicio inteligente
- Ajuste el modo de funcionamiento «Servicio inteligente».
- Ajuste el conmutador de giro a la derecha/izquierda en giro a la derecha.
- Coloque la atornilladora de impacto con un útil de inserción adecuado en el producto que se debe atornillar.
- Mantenga pulsado el conmutador de control hasta que el módulo de apriete emita uno de los siguientes mensajes:

- Se muestra el mensaje «Atornillado finalizado correctamente».
- Las luces de control se iluminan en verde.
- Suena el tono de confirmación.

- Se muestra el mensaje «Reapriete finalizado correctamente».
- Las luces de control parpadean en amarillo.
- Suena el tono de advertencia.

- Se muestra el mensaje «Tensión de batería insuficiente».
- Las luces de control parpadean en rojo.
- Pulse la tecla OK para confirmar el mensaje.
- Ponga una batería más cargada.

- Se muestra el mensaje «Atornillado no finalizado correctamente».
- Las luces de control parpadean en rojo.
- Suena el tono de advertencia.
- Apriete el elemento de fijación con una llave dinamométrica calibrada.
Apretar el producto en el modo de funcionamiento «Atornillar»
- Ajuste el modo de funcionamiento «Atornillar».
- Calcule la posición de apriete que debe ajustar para el producto a atornillar y ajústela.
- Ajuste el conmutador de giro a la derecha/izquierda en giro a la derecha.
- Coloque la atornilladora de impacto con un útil de inserción adecuado en el producto que se debe atornillar.
- Mantenga pulsado el conmutador de control hasta que el módulo de apriete emita uno de los siguientes mensajes:

- Se muestra el mensaje «Atornillado finalizado correctamente».
- Las luces de control se iluminan en verde.
- Suena el tono de confirmación.

- Se muestra el mensaje «Atornillado no finalizado correctamente».
- Las luces de control parpadean en rojo.
- Suena el tono de advertencia.
- Apriete el elemento de fijación con una llave dinamométrica calibrada.
Comprobación del elemento de fijación
Todos los productos Hilti se someten a constantes actualizaciones, de modo que también los productos que no están descritos en esta documentación vienen recogidos en el módulo SI-AT. Mantenga siempre actualizados este software y manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto, el manual de instrucciones actual y las indicaciones de comprobación en internet, en: www.hilti.group | EE. UU.: www.hilti.com .
Comprobación del elemento de fijación de anclajes de segmento
- Apriete la tuerca del anclaje de segmento con una llave dinamométrica calibrada adecuada. Al hacerlo, observe el ángulo en el cual se puede seguir girando el elemento de fijación.
Resultado 1 / 2La tuerca del anclaje de segmento no se ha girado más allá del ángulo de giro máximo especificado (< 180°).
El elemento de fijación se ha atornillado correctamente.
Resultado 2 / 2La tuerca del anclaje de segmento se ha girado más allá del ángulo de giro máximo especificado (> 180°).
El elemento de fijación no se ha atornillado correctamente. Los atornillados apretados desde la última comprobación deben considerarse defectuosos y deben comprobarse. El Servicio Técnico de Hilti debe comprobar la atornilladora de impacto.
Comprobación de la seguridad del elemento de fijación para sistemas de instalación
- Vuelva a apretar el elemento de fijación con una llave dinamométrica calibrada. Al hacerlo, observe el ángulo en el cual se puede seguir girando el elemento de fijación.
Resultado 1 / 2El elemento de fijación no se ha girado más allá del ángulo de giro máximo especificado (< 180°).
El atornillado del elemento de fijación se ha realizado correctamente.
Resultado 2 / 2El elemento de fijación se ha girado más allá del ángulo de giro máximo especificado (> 180°).
El atornillado realizado es defectuoso. Los atornillados apretados desde la última comprobación deben considerarse defectuosos y deben comprobarse. El Servicio Técnico de Hilti debe comprobar la atornilladora de impacto.
Comprobación de los atornillados apretados en el modo de funcionamiento «Atornillar»
- Compruebe regularmente con una llave dinamométrica calibrada si se ha alcanzado el par de apriete nominal; siga para ello las normas o las especificaciones de calidad de su empresa.
Extraer el módulo de apriete

- Extraiga la batería.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla de desbloqueo del módulo de apriete.
- Extraiga el módulo de apriete de la atornilladora de impacto hacia atrás.
Conexión del módulo de apriete al ordenador

- Extraiga el módulo de apriete.
- Desplace la cubierta de la parte inferior del módulo de apriete.
- El conector hembra USB quedará accesible.
- El conector hembra USB quedará accesible.
- Inserte el conector (tipo B, USB 2.0) del cable USB en el conector hembra USB del módulo de apriete.
- Conecte el otro conector (tipo A) del cable USB al ordenador.
- Ahora el módulo de apriete recibe el suministro de corriente del ordenador. En la pantalla del módulo se muestra el logotipo de USB (
).
- Ahora el módulo de apriete recibe el suministro de corriente del ordenador. En la pantalla del módulo se muestra el logotipo de USB (
Cuidado y mantenimiento
- Mantenga el producto seco, limpio y libre de aceite y grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
- Limpie regularmente el exterior de la herramienta con un paño ligeramente humedecido.
Transporte y almacenamiento
- A fin de evitar daños, utilice la caja de almacenamiento suministrada o el maletín de la atornilladora de impacto para transportar y almacenar el módulo de apriete inteligente.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti .Anomalía |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
![]() |
Módulo de apriete desbloqueado. |
|
![]() |
La batería está sobrecalentada. |
|
![]() |
La temperatura de la batería es demasiado baja. |
|
![]() |
La atornilladora de impacto se ha sobrecalentado. |
|
![]() |
La carga de la batería no es suficiente para atornillar correctamente el elemento de fijación. |
|
![]() |
Consumo de corriente demasiado alto brevemente. |
|
![]() |
La pila de botón del reloj del módulo de apriete está vacía. |
|
![]() |
Se ha detectado un error en la herramienta. |
|
![]() |
Función de documentación desactivada (solo mensaje de advertencia). |
|
![]() |
La memoria de datos del módulo de apriete está ocupada en el porcentaje indicado. Atención: Al alcanzarse el 100 %, se sobrescriben los datos más antiguos. |
|
Reciclaje
Las herramientas
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .