HILTI COLABORA EN LA RECUPERACIÓN DE CORALES

Junto a la ONG Coral Soul dedicados a la restauración del arrecife ZEC Punta de la Mona (Granada)

Hilti está presente en un proyecto pionero llevado a cabo por la ONG Coral Soul donde científicos marinos, buceadores y amantes del mar están dedicados a la restauración del arrecife de la ZEC Punta de la Mona en Granada, basado en una recuperación acelerada de los arrecifes de coral.

La población de corales centenarios constituye la base del preciado ecosistema de la zona, por tanto, la supervivencia de todas las especies de la zona dependen directamente de la salud del arrecife.
Para esta compleja y encomiable labor, estos expertos confían en la resina Hilti RE500 con la que han recuperado 650 corales y han aumentado en un 42% la biodiversidad en la Costa de Granada.

¿Por qué la resina Hilti RE 500?

Se trata de una resina epoxi homologada de gran resistencia y durabilidad que puede utilizarse incluso en depósitos de agua potable.
En esta inusual aplicación, el 99% de los corales sobreviven gracias a sus particulares características entre las que destacan: Alta durabilidad del anclaje, adherencia excepcional y es atóxico una vez el producto ha fraguado.
Aplicada don la pistola Hilti HDE 500-22 se consiguen los resultados más óptimos:
- La cánula les permite llegar al centro de los corales que están ramificados y acceder a los recovecos de su estructura coralina.
- El serpentín de mezclado les permite ganar tiempo en inmersiones de 30-50 m. de profundidad donde el tiempo apremia.
- El recambio puede cambiarse bajo el agua por lo que en una sola inmersión pueden realizar todo el trabajo.
- Estanqueidad de los 2 componentes, si no utilizan parte del componente, pueden reservarlo y reutilizarlo en la próxima inmersión.

No podemos decir más que GRACIAS a Coral Soul y Coral Guardian por confiar en nosotros, a Marina Palacios Miñambres Pablo G. por hacerlo posible y a Javier Victoria nuestro compañero que creyó en el proyecto  Deep Core Proyect junto a Hilti y que empezó esta bonita historia hace unos años.


📸 Imágenes cedidas por CoralSoul. Javier Sánchez. Jose Salido.