Las dilataciones térmicas
La dilatación térmica en tuberías puede generar esfuerzos que dañan soportes y anclajes si no se controla. Una correcta gestión de puntos fijos, soportación y compensación permite dirigir y absorber estos movimientos. Diseñar desde el inicio, calcular la expansión y prever zonas de compensación mejora la seguridad, evita fallos y reduce costes en la instalación.

¿Tus tuberías están preparadas para la dilatación térmica o están generando riesgos ocultos?
Cuando un material se calienta, sus moléculas se agitan con mayor intensidad y tienden a separarse. Este comportamiento, conocido como dilatación térmica, provoca que aumente su longitud o volumen. Sus efectos pueden observarse en situaciones cotidianas: barandillas que se deforman, puertas que dejan de cerrar bien o puentes que necesitan juntas de dilatación. En esencia, todos los materiales se expanden con el calor y se contraen al enfriarse, y esta regla física está siempre presente, tanto en lo que vemos a simple vista como en lo que ocurre dentro de una instalación técnica.
En el ámbito de la ingeniería y la construcción, este fenómeno cobra especial importancia. Cuando un fluido frío o caliente circula por una tubería, la variación de temperatura hace que esta se alargue o acorte, generando fuerzas que actúan sobre sus soportes y desplazando anclajes. Aunque estos movimientos puedan ser pequeños, a lo largo del tiempo pueden provocar deformaciones, fallos en fijaciones o incluso daños en elementos de protección contra incendios. Por eso es fundamental controlar la dilatación térmica desde el principio del proyecto, evitando problemas estructurales y costes de reparación posteriores.
Dilataciones: ¿por qué no es suficiente con conocerlas y es necesario dominarlas?
Sobre el papel, unos milímetros de expansión pueden parecer irrelevantes. En realidad, ese pequeño movimiento puede generar fuerzas de varios KiloNewtons sobre un soporte. Sin embargo, en muchos proyectos los cálculos de puntos fijos o guías no se realizan o se subestiman. Cuando esto ocurre, los efectos aparecen demasiado tarde: soportes doblados, anclajes que se sueltan o tuberías que se desplazan y afectan a pasos cortafuegos.
Trabajar de forma reactiva obliga a improvisar en obra: reforzar soportes, añadir piezas sobredimensionadas o ejecutar reparaciones de urgencia. Estas soluciones no solo encarecen la instalación, sino que retrasan los trabajos y reducen la eficiencia del proyecto. En cambio, una planificación adecuada permite evitar estos contratiempos antes de que aparezcan.
Anticipar la dilatación térmica: la llave para una gestión eficaz para tus instalaciones técnicas
Un ejemplo sencillo: en un tramo de 30 metros, una tubería DN65 que transporta agua a 80 °C puede alargarse unos 23 mm. Si no se le permite ese movimiento, la fuerza axial puede llegar a los 180 kg, una carga que la mayoría de soportes y anclajes no están preparados para soportar. El resultado puede ser el plegado de consolas, varillas dobladas o arrancamientos.
Por eso, el control de la dilatación debe iniciarse en la fase de diseño. Identificar las zonas críticas, colocar los puntos fijos en los lugares adecuados, prever los movimientos permitidos e integrar estos elementos en la maqueta BIM son algunas de las decisiones estructurales que deben tomarse en las primeras fases del proyecto. Esta anticipación condiciona la durabilidad de la instalación, su mantenimiento y los costes finales de la obra. En nuestro próximo artículo, detallaremos los métodos de cálculo, el posicionamiento óptimo de los apoyos deslizantes y los puntos fijos, así como las diferentes estrategias para absorber las dilataciones sin comprometer la estructura.
Controlar la expansión de las tuberías para mejorar el rendimiento del proyecto

1. Calcular la dilatación térmica: el punto de partida
En la práctica, la dilatación de una tubería siempre depende de los mismos parámetros: su longitud, el material del que está hecha y la diferencia de temperatura entre la instalación y el funcionamiento. Un tramo corto generará desplazamientos limitados, mientras que una red larga puede generar movimientos significativos que será imprescindible guiar o absorber. Del mismo modo, cuanto más alta sea la temperatura del fluido dentro del tubo en relación con la temperatura de instalación, más marcada será la dilatación. Por último, el material desempeña un papel determinante: con la misma longitud y variación de temperatura, un tubo de PVC se dilata entre cinco y seis veces más que un tubo de acero.

2. Fórmula básica:
Fórmula básica:
ΔL = α × L × ΔT
Donde:
ΔL = Alargamiento del tubo
α = Coeficiente de dilatación del material
L = Longitud inicial del tubo
ΔT = Variación de temperatura
Este sencillo cálculo ya permite identificar si se trata de unos pocos milímetros tolerables o de desplazamientos que requieren una estrategia específica.

3. Comprender el principio fundamental: dirigir el movimiento
No se trata de impedir la dilatación, sino de controlarla.
Una red de tuberías siempre debe diseñarse en torno a tres funciones complementarias:
Bloquear el movimiento en puntos concretos
Permitir el desplazamiento donde sea necesario
Absorber la dilatación sin generar tensiones adicionales
Sin esta lógica, la elongación térmica se transforma en esfuerzo axial, que es absorbido directamente por los soportes y los anclajes.

5. El papel clave de los puntos fijos: LA ZONA TRANQUILA
La función de un punto fijo es bloquear los desplazamientos axiales de la tubería y absorber los esfuerzos relacionados con la dilatación térmica. De este modo, permite controlar la dirección en la que se dilata el tubo.
Debemos:
Dejar siempre una zona de compensación entre dos puntos fijos.
Colocarlos antes de los cambios de dirección.
Asegurarse de que el punto fijo y sus anclajes estén dimensionados para absorber el esfuerzo axial calculado.
Un punto fijo mal colocado o infra dimensionado puede comprometer toda la instalación.
Controlar la expansión de las tuberías para mejorar el rendimiento del proyecto

5. El papel clave de los puntos fijos: LA ZONA TRANQUILA
La función de un punto fijo es bloquear los desplazamientos axiales de la tubería y absorber los esfuerzos relacionados con la dilatación térmica. De este modo, permite controlar la dirección en la que se dilata el tubo.
Debemos:
Dejar siempre una zona de compensación entre dos puntos fijos.
Colocarlos antes de los cambios de dirección.
Asegurarse de que el punto fijo y sus anclajes estén dimensionados para absorber el esfuerzo axial calculado.
Un punto fijo mal colocado o infra dimensionado puede comprometer toda la instalación.

6. Absorber la dilatación: ZONAS DE COMPENSACIÓN
Cuando la geometría de la red no permite absorber los desplazamientos de forma natural, es necesario prever una zona de compensación, que puede ser:
Zonas de compensación naturales: lyras y codos
Las liras y los codos aportan flexibilidad al recorrido de la tubería, lo que les permite absorber la dilatación térmica. Cuando el tubo se expande, estas curvas se deforman ligeramente y convierten el alargamiento en pequeños desplazamientos laterales controlados. Gracias a ello, se reducen las tensiones que de otro modo se transmitirían directamente a los soportes y a los puntos fijos.
Zonas de compensación técnicas: compensadores de dilatación
Un compensador de dilatación, o manguito de dilatación, es un dispositivo que absorbe los cambios de longitud de las tuberías causados por la temperatura.
La dilatación debe controlarse usando dos o tres soportes bien dimensionados, colocados a ambos lados del compensador a la distancia adecuada, para guiar correctamente el movimiento axial de la tubería.
La elección del sistema dependerá del espacio disponible, del desplazamiento previsto y de las necesidades de mantenimiento y durabilidad.
En cualquier caso, un compensador no sustituye a un diseño global bien pensado de puntos fijos y apoyos.

7. Integración en el diseño y en el modelo BIM
La gestión de la dilatación debe estar incorporada desde el cálculo de soportes hasta la coordinación multidisciplinar. Anticipar estas necesidades facilita la ejecución, reduce interferencias y asegura una mayor fiabilidad de la instalación.

8. Errores comunes que conviene evitar
Añadir puntos fijos «por seguridad», sin una estrategia global de dilatación.
Considerar que un soporte estándar es suficiente para absorber los esfuerzos axiales.
Ignorar la fricción en apoyos deslizantes.
Instalar compensadores sin sin guiar correctamente la tubería.
Abordar la dilatación térmica solo durante la fase de ejecución de la obra, y no en el diseño.
Conclusiones
La dilatación térmica es un aspecto estructural que debe considerarse desde las fases iniciales del proyecto. Cuando se calcula y se gestiona adecuadamente, deja de constituir un riesgo para convertirse en un parámetro integrado en el diseño de la instalación. Un sistema de soporte correctamente dimensionado no intenta oponerse a los movimientos térmicos, sino que los canaliza y los acompaña.
Una planificación rigurosa de la dilatación permite mejorar la seguridad operativa, garantizar el comportamiento mecánico de la red y evitar modificaciones posteriores y sobrecostes durante la ejecución y el mantenimiento. Integrar estos criterios en el diseño es esencial para asegurar la fiabilidad y la durabilidad de la instalación.
📩Para profundizar en el tema, explore nuestra sección Formación en el Centro de Ingeniería.
Para conocer las últimas noticias sobre soluciones de ingeniería e innovaciones, síganos en LinkedIn.
Y para obtener más información, póngase en contacto con su ingeniero de campo de Hilti, que estará encantado de ayudarle.