Presentamos el primer software de cálculo de anclajes basado en la optimización automática

Los recientes avances en IA y el Aprendizaje Automático han despertado un gran interés, mejorando la manera de abordar problemas complejos en diversas industrias.
Reconociendo el potencial de estas tecnologías, Hilti ha incorporado un método de optimización automática en PROFIS Engineering, para satisfacer las necesidades específicas de las empresas de Ingeniería.
Este método mejora el proceso de optimización en el diseño de conexiones con anclajes.
Este desarrollo promete simplificar el trabajo de los ingenieros y facilitar el uso del software.
Con este nuevo algoritmo, PROFIS Engineering establece un nuevo estándar en el diseño de anclajes, eliminando la necesidad de las iteraciones manuales que ralentizan el proceso de diseño. 
Esta potente herramienta de optimización permite abordar complejos retos de diseño.
Evalúa rápidamente factores como la resistencia de los materiales, la geometría de las uniones y la ubicación de los elementos de fijación, encontrando las mejores soluciones, garantizando tanto la durabilidad como la seguridad del diseño de las conexiones estructurales.
Una de las principales ventajas es la mejora de la productividad de las empresas de ingeniería. Al agilizar el proceso de cálculo y eliminar pasos repetitivos, los ingenieros pueden enfocarse en aspectos más importantes del diseño, mejorando la eficiencia del trabajo. Esto no sólo reduce el tiempo de diseño, sino que también garantiza que los proyectos cumplan plazos estrictos sin comprometer la calidad ni la precisión.
Además, esta nueva funcionalidad permite a los ingenieros tomar decisiones más rentables y sostenibles. Al optimizar el uso y la colocación de los elementos de fijación, minimizamos el desperdicio de material y reducimos los costes de material y el impacto medioambiental de los mismos, permitiendo a los ingenieros crear estructuras más respetuosas con el medio ambiente.
¿Cómo empezar?
Para empezar, accede a PROFIS Engineering en https://profisengineering.hilti.com; una vez dentro, inicia un cálculo de fijación de hormigón seleccionando el primer módulo que aparece en la página de inicio “Anclaje a Hormigón”.
Una vez dentro del módulo, haz clic en la tercera pestaña representada por una bombilla, "Smart Design".
Activa Smart Design (exclusivo para usuarios premium) para aprovechar al máximo los beneficios de esta nueva función. Ten en cuenta que todas las opciones de botones en la pestaña izquierda estarán desactivadas, ya que tendrás todo lo que necesitas en este modo (lee más abajo).
Selección del anclaje adecuado:
A partir de los datos de entrada seleccionados por ti, nuestro software de cálculo de anclajes te sugerirá hasta tres anclajes que se ajusten a las necesidades de tu proyecto.
Como experto, puedes elegir entre estas opciones o seleccionar otras según tus preferencias. Si necesitas más información, haz clic en el icono "i" para conocer los detalles de cada recomendación, incluidas las homologaciones técnicas y su aplicabilidad.
Nota: Para crear esta recomendación, preguntamos a los ingenieros de estructuras a qué proyectos dedicaban más tiempo y qué placas base diseñaban con más frecuencia. A partir de esa información, nuestros expertos en anclajes seleccionan las homologaciones que mejor cumplen con los requisitos de cada aplicación.
Es hora de incluir los requisitos mínimos:
Una vez seleccionados tus anclajes preferidos, puedes agregar los parámetros mínimos necesarios para el cálculo de tu conexión.
Estos incluyen: el tipo de perfil, las propiedades del hormigón (como la geometría) y las cargas. Puedes incluir tanto las geometrías como las cargas directamente en el modelo.
No te preocupes si no ves la placa base; Smart Design utilizará toda la información proporcionada para calcular el área mínima de la placa base.
Un paso más allá:
Ahora que has introducido toda la información para diseñar tus anclajes, técnicamente, está listo, sin embargo, hay algo más que deberías probar.
Haciendo clic en "Additional Input" en la parte inferior del panel, podrás desbloquear todo el potencial de Smart Design.
Con unos pocos clics, puedes establecer el nivel de utilización deseado, buscando acercarte al 100%. Un alto porcentaje de utilización significa que estás maximizando los materiales, lo que reduce costes y acelera la instalación. Ajusta esta opción para asegurar que tu diseño sea eficiente y rentable en el uso de recursos.
Por último, puedes aplicar opciones de construcción para reducir el número de soluciones calculadas y obtener resultados más rápido.
¿Demasiadas soluciones? No te preocupes.
Una vez listo, con un solo clic en "Buscar soluciones", observarás que aparecen varias soluciones. Los resultados se mostrarán en la parte inferior, ordenados de menor a mayor dimensión de la placa base.
Sin embargo, en este ejemplo tenemos más de 100 soluciones, lo que hace que la selección final sea un poco abrumadora. Para facilitar la selección, tienes dos opciones prácticas:
- Primero, dispones de una opción de clasificación que te permite ordenar tus soluciones por utilización, tamaño de la placa base y número de anclajes o profundidad de empotramiento.
- Segundo, un filtro accesible a través de este icono
, que te permite eliminar soluciones según parámetros que no necesitas en tu diseño final.
Al hacer clic en cualquiera de las soluciones, esta se expandirá para que puedas revisar el diseño antes de imprimir tu informe y enviarlo a la obra.
Conclusión
Con la integración de este avanzado algoritmo de optimización en PROFIS Engineering, Smart Design, el software de cálculo de anclajes marca un gran avance en la ingeniería estructural.
Ofrece a los ingenieros una herramienta poderosa para diseñar conexiones optimizadas, mejorando la productividad, creando soluciones más rentables y sostenibles, y brindando mayor tranquilidad al asegurar que seleccionas el anclaje adecuado para cada aplicación.
Descubre cómo Smart Design en PROFIS Engineering Hilti puede ayudarte a mejorar tu productividad en el diseño de anclajes.
Software de Diseño Estructural PROFIS Engineering Suite.