Checkbot: Integración de tu software estructural con PROFIS Engineering

Irene Vivas
Tiempo de lectura: < 5 minutos
Artículos

¿Sigues transfiriendo datos manualmente entre tu software de cálculo estructural y PROFIS Engineering? Es hora de dar el siguiente paso. Gracias a Checkbot, la innovadora integración desarrollada junto a IDEA StatiCa, puedes automatizar este proceso y centrarte en lo que realmente importa: diseñar con precisión y eficiencia. Con solo unos clics, conecta tus herramientas, elimina errores de copia y acelera tus proyectos con un flujo de trabajo más ágil, fiable y totalmente optimizado.

Checkbot es la solución que necesitas

Nos hemos asociado con IDEA StatiCa para desarrollar una integración sencilla y fiable: Checkbot. Actúa como puente entre tu software de cálculo estructural y PROFIS Engineering, lo que te permite transferir los datos de tus uniones con solo unos clicks.

Como usuario de PROFIS Premium, tienes acceso completo a todas las funciones de IDEA StatiCa Checkbot, incluidas en tu licencia.


Empieza hoy mismo


- Ahorra tiempo


- Aumenta la eficacia


- Reduce los errores de copia



¿Qué información se transfiere a PROFIS?
Podrá importar automáticamente los siguientes datos estructurales:


· Combinaciones de carga (*)


· Geometría del perfil y propiedades del material


· Preferencia de código de diseño

Y si realizas cambios en el modelo de Checkbot, solo tienes que volver a exportar, y las actualizaciones se aplicarán en PROFIS: con un solo clic en Checkbot («Exportar») y otro en PROFIS Engineering («Confirmar»).

(*) Con funciones como «Evaluar efectos críticos» de las combinaciones de carga, Checkbot de IDEA StatiCa simplifica escenarios complejos al reducir cientos de casos de carga a conjuntos manejables y evaluar automáticamente los casos de carga críticos. Esta funcionalidad está totalmente disponible en PROFIS Engineering a través de la integración de Checkbot.


En esta primera versión, estos datos se importan para uniones de perfiles de acero individuales, una unión cada vez. Seguimos desarrollando esta función para ampliar aún más estas capacidades.


¿Cómo puedo empezar?


A continuación encontrarás una guía detallada paso a paso, que te resultará más fácil si ya eres usuario de IDEA StatiCa y PROFIS, y si tus enlaces BIM están integrados automáticamente:


1. Crea una cuenta gratis: Navegación por roles | IDEA StatiCa


2. Descarga el software IDEA StatiCa: Descargas | IDEA StatiCa


3. Comprueba la compatibilidad de los enlaces BIM: Enlaces BIM de IDEA StatiCa | IDEA StatiCa


4. ¡Exporta desde tu modelo de Checkbot a PROFIS Engineering!


Flujos de trabajo de integración


Puede consultar la lista actualizada de programas de cálculo estructural compatibles aquí: Enlaces BIM de IDEA StatiCa | IDEA StatiCa.

Flujos de trabajo de integración

1. Integración totalmente automatizada

Con BIM link, este instala automáticamente el complemento en su software de análisis estructural, lo que permite a los usuarios exportar datos de uniones con un solo clic.
Si el software de cálculo estructural no está instalado en su ordenador, aparecerá el mensaje «No se ha encontrado la aplicación de destino».

Ejemplos: Robot, RFEM 5 y 6, RSTAB 8 y 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advanced Design, Axis VM, Midas Civil NX, RAM, etc.

Para obtener más información, visita el sitio web de IDEA en www.ideastatica.com.

2. Integración externa automatizada

Checkbot se instala por separado y se ejecuta como una aplicación externa. Se conecta al software de cálculo estructural, pero no está integrado en su interfaz.

Ejemplos: SAP2000, ETABS, Midas Civil y Gen, etc.

Para obtener más información, visita el sitio web de IDEA en www.ideastatica.com.

3. Integración basada en archivos mediante archivos SAF o IOM

Los datos se exportan desde el software de cálculo estructural como un archivo y, a continuación, se importan manualmente a Checkbot. No se utiliza ninguna conexión en tiempo real ni ningún complemento.
Ejemplos: Sofistik, RISA, etc.
Ten en cuenta que es posible que las versiones más antiguas de estos programas no sean compatibles con la integración de IDEA StatiCa.


4. Paso final: ¡Exportar a PROFIS!

En la pestaña «HILTI PROFIS», haga clic en «Exportar». Se abrirá automáticamente PROFIS y se le pedirá que «Confirme» la importación. ¡A continuación, podrá comenzar el diseño de su unión acero-hormigón en PROFIS Engineering!


Videos tutoriales

Para ayudarte a sacar el máximo partido a esta integración y acelerar tus proyectos desde el primer día, te compartimos a continuación una selección de vídeos tutoriales. En ellos encontrarás demostraciones claras y prácticas para conectar tu software habitual con Ckeckbot y continuar el diseño en PROFIS Engineering de manera ágil, segura y eficiente.


Sap2000 to PROFIS SAP2000 → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


AXIS to PROFIS AXISVM → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


ETABS to PROFIS ETABS → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


Rfem6 to PROFIS RFEM 6 → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


Robot to PROFIS Robot Structural Analysis → PROFIS Engineering - Centro de Ing...


Scia to PROFIS SCIA Engineer → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


Staad to PROFIS STAAD.Pro → PROFIS Engineering - Centro de Ingeniería


Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de la pestaña «Soporte» en PROFIS Engineering o con sus contactos de ingeniería de Hilti.


📩Para profundizar en el tema, te invitamos a visualizar nuestro webinar realizado en colaboración con IDEA StatiCa: Link al webinar


Para conocer las últimas noticias sobre soluciones de ingeniería e innovaciones síganos en LinkedIn.