Soportes modulares para conductos de aire acondicionado

Hilti España
Tiempo de lectura: < 5 minutos
Artículos

Más soluciones que ofrecen una mejor estética, una instalación más rápida, una mayor resistencia al fuego y una reducción del ruido

Sistemas de Soporte
Sistemas de Soporte Mecánicos / HVAC

Soportes modulares para conductos de climatización

1. FINALIDAD DE LA VENTILACIÓN EN LOS EDIFICIOS

La ventilación ayuda a mantener las propiedades del aire del edificio dentro de unos parámetros determinados, lo que garantiza en mayor medida el confort, la seguridad y la salud de las personas que utilizan el espacio. Desde un punto de vista funcional, la ventilación puede tener diversos fines:

  • Renovación del aire: refrescar el aire mediante un suministro constante de aire nuevo

  • Mantenimiento de una temperatura óptima mediante la refrigeración o el calentamiento del aire

  • Extracción de humos

2. DISEÑO DE LOS SOPORTES PARA LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

El aire se transporta a través de conductos de sección rectangular o circular, fabricados tradicionalmente con chapas de acero finas o (más recientemente) con materiales como el poliuretano expandido de alta densidad. La selección de soportes modulares para los conductos suele realizarse en la obra durante la fase de construcción, en función de la geometría y el peso de los conductos. Sin embargo, hay algunos aspectos a los que hay que prestar atención ya en la fase de planificación y diseño de las instalaciones técnicas de edificios.

Se trata de los siguientes aspectos:
  1. Estética:

    en edificios como centros comerciales y oficinas, donde las instalaciones técnicas de edificios quedan a la vista y desempeñan una función estética, los soportes deben ser lo menos visibles posible. La elección de la solución adecuada en la fase de diseño de las instalaciones técnicas de edificios garantizará que no sea necesario modificar la geometría de las tuberías en la obra.

  2. Resistencia al fuego:

    cada país tiene sus propias normativas, que exigen diseños específicos en materia de resistencia al fuego. Para cumplir estas normas, las tuberías y los soportes deben seguir siendo funcionales durante un tiempo determinado (30, 60, 90 o 120 minutos) en caso de incendio. El objetivo del diseño de la resistencia al fuego es evitar el colapso de las tuberías y los soportes en zonas críticas del edificio con alta concentración de personas (por ejemplo, vías de evacuación y pasillos). Su objetivo es también garantizar que el sistema de tuberías mantenga su integridad y funcionalidad, y que sea posible evacuar el humo del edificio. Existen directrices específicas de la EAD sobre cómo debe llevarse a cabo el diseño contra incendios de los soportes y anclajes.

  3. Reducción del ruido:

    en el caso de edificios como hospitales, hoteles y salas de conciertos, existen requisitos específicos que limitan la cantidad de ruido que pueden producir los sistemas de ingeniería de edificios. Se expresa en un número máximo de decibelios [dBA]. La comodidad de los usuarios puede verse afectada si el ruido y las pequeñas vibraciones generadas por el aire que circula por las tuberías se transmiten a la estructura y se propagan por todo el edificio. Esto ocurre, entre otras cosas, cuando no se utilizan elementos especiales de amortiguación acústica en los soportes de las tuberías.

  4. Soportes combinados/suspensiones:

    en aquellas zonas del edificio donde el espacio para las instalaciones técnicas es limitado, como por ejemplo los pasillos de hospitales, hoteles y edificios públicos, los soportes deberían albergar los conductos, las bandejas de cables y los conductos de ventilación en lo que se denomina una suspensión combinada o un soporte multidisciplinar. El diseño de soportes combinados para conductos, cables y sistemas de ventilación ayuda a optimizar el espacio y garantiza que todo pueda montarse en la obra.

3. SOLUCIONES DE SOPORTES PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y SUS VENTAJAS:

Abrazaderas para conductos:

Se utilizan para conductos de ventilación circulares cuando es necesario que los soportes sean estables frente al movimiento lateral. Se pueden utilizar para diámetros comprendidos entre 80 mm y 1250 mm.

Ventajas: mayor estabilidad frente al movimiento lateral, reducción del ruido, instalación más sencilla.

Abrazadera circular para tubos metálicos con revestimiento de goma y dos tornillos, mostrada aislada sobre un fondo claro. La abrazadera está parcialmente abierta y presenta una franja roja a lo largo del borde interior.
Sistema de cables:

Se puede utilizar tanto para tuberías circulares como rectangulares, o combinarlo con perfiles en L o vigas. Es más fácil de ajustar, se puede utilizar a una distancia considerable del techo y aporta una mayor productividad en la obra. No hay que preocuparse por los diferentes tamaños de las abrazaderas para tuberías, ya que un solo cable puede cubrir muchos diámetros.

Ventajas: estética, ajustabilidad, instalación más rápida, peso reducido, rentabilidad, mayor productividad.

Conducto de ventilación metálico suspendido de un techo de hormigón mediante un soporte de cable, con un nivel de burbuja Hilti rojo colocado encima para comprobar la alineación.
Conducto de ventilación rectangular de metal suspendido de un techo de hormigón mediante soportes de cable y conectores ajustables, representado en una imagen técnica nítida.
Esquinas en L:

Las esquinas en forma de L se fijan a la tubería mediante tornillos autorroscantes, lo que ayuda a garantizar la rigidez y la estanqueidad. La junta de goma garantiza la reducción del ruido.

Ventajas: mayor estabilidad frente al movimiento lateral, estética, reducción del ruido, ajustabilidad.

Soportes para conductos de climatización que muestran sistemas de suspensión con varillas roscadas fijados a un techo de hormigón, con soportes que conectan tanto conductos rectangulares como circulares.
Soportes combinados:

Se pueden utilizar para tuberías rectangulares, tanto en soportes de una sola planta como de varias plantas. En el caso de los soportes simples tipo barra, el diseño se puede realizar mediante el programa TZB Selektor [enlace a la página de TZB Selektor]; en el caso de soportes más complejos, en los que se requiere un diseño individual debido a cargas elevadas, fuerzas sísmicas o riesgo de incendio, la selección se puede realizar mediante el software de instalación Hilti MSE [enlace a la página de Profis Editorial]. El diseño de los soportes es más sencillo y los modelos CAD se pueden integrar directamente en los planos CAD.

Ventajas: resistencia al fuego, reducción del ruido, ajustabilidad, diseño optimizado.

Sala de máquinas con conductos de climatización suspendidos, bandejas portacables y cuadros eléctricos, en la que se aprecian unas instalaciones bien organizadas fijadas a un techo de hormigón mediante sistemas de soporte metálicos.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu asesor técnico de Hilti.